This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:与 TSW14J56兼容

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RFEVM, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1066354/adc12dj5200rfevm-compatibility-with-tsw14j56

部件号:ADC12DJ5200RFEVM
线程中讨论的其他部件: TSW14J56EVMTSW14J57EVM

ADC12DJ5200RFEVM 是否与 ADC12DJ5200RFEVM 兼容(适用于8通道<12.5GBPS JESD 模式)? 我只看到 EVM 文档中所述的 TSW14J57。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve,

    TSW14J56EVM 将适用于 JMODE0和 JMODE2。 问题在于 ADC12DJ5200RFEVM 具有 FMC+连接器,而 TSW14J56EVM 具有 FMC 连接器。 因此,您需要一个 FMC 到 FMC+适配器。  

    尽管如此,我们对采用 TSW14J56的 ADC12DJ5200RFEVM 并没有真正的支持。 我建议改用 TSW14J57EVM。  

    此致,

    Neeraj