This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J42:测试模式错误

Guru**** 2532800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1065988/adc34j42-test-pattern-error

部件号:ADC34J42
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,  

我正在使用可用的测试模式测试此转换器,我发现我获得的正弦波测试模式值不正确。 我预计为0 /  2399 / 8192 / 13984 / 16383,但我收到0 / 3915 / 5537 / 10846 / 12468。 我可以正确接收其他测试模式,所有0,所有1,交替01S 和自定义测试模式。 我不确定什么会导致正弦波模式不正确?  

谢谢你,

丹尼尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼尔,

    我们也观察到了这种窦下行测试模式的行为。  下 一个数据表修订版将更正正弦波值。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认此事