This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3421:单端时钟驱动

Guru**** 2803255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1065850/adc3421-single-ended-clock-driving

部件号:ADC3421
“线程:ABS”中讨论的其它部件

您好,

根据数据表第43页,时钟可以由单端 CMOS 时钟驱动。 最适合用于此目的的信号级别是什么? 1.8V/2.5V/3.3 V LVCMOS/LVTTL?

(由于抖动增加而导致的 SNR 降级在我们的应用中不是问题)

非常感谢您的帮助,

祝你度过美好的一天!

贝恩德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,贝恩德,

    请查看 ABS 的最大建议。 最好使用一个时钟信号,该信号在0和2.1 V 范围内在任一时钟引脚上摆动。

    此致,

    罗布