This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM10011:VID 控制设备的延迟最小?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LM10011, DAC53204, DAC8830, BUF802, OPA855, OPA189

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1068988/lm10011-vid-control-device-with-the-minimum-delay

部件号:LM10011
线程中讨论的其他部件: DAC53204, DAC8830, BUF802, OPA855, OPA189

您好,

我 应该 非常快地调整电源的输出电压—瞬态应该在1us 范围内稳定下来! LM10011的 VID 控制是我想要的,但这台设备看起来有相当长的延迟,如下所示。 您是否可以建议其他任何能满足我需求的 DAC 设备?   

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ella,

    您是否仅限于 VID 控制器? 您可以查看我们的 DAC53204,它可用于通过 I2C,SPI 或 GPI 接口控制电源。 本指南介绍了如何使用 DAC53204来实现此目的。  使用电压输出智能 DAC的电压边缘和缩放电路。 关闭电源后,此 DAC 支持 Hi-z,因此当关闭 DAC 时,电源不会受到影响,并且它具有非易失性存储器(NVM),可以在关闭电源后保存寄存器设置。 此设备的输出稳定时间低于 LM10011,但不低于1us。

    您还可以查看无缓冲 DAC,例如 DAC8830,以取代 DAC53204。 当 DAC 关闭或 NVM 关闭时,它将不具有 Hi-z 功能。 可以使用外部高速放大器缓冲非缓冲 DAC,以保持较低的稳定时间。 DAC8830使用 SPI 接口。  

    最佳

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katlynne,您好!

    感谢您的建议。 与我的客户需求相比,DAC53204的稳定时间相当长。

    1.如果这一长稳定时间来自输出缓冲器,您是否认为无缓冲 DAC (如 DAC8830 )可以使用小于1us 的瞬态时间来实现电源,如果它同时具有外部高速放大器?

    我正在研究 OPA855 (GBW 8000MHz)或 BUF802 (GBW 3100MHz)。 BUF802似乎具有其他功能,我不知道该设备的确切目标应用程序。 您能否建议一个更适合输出缓冲器的设备?

    3. 此外,您是否可以建议 如何估算给定结算时间的适当 GBW? 例如,如果我需要10us DAC 输出稳定时间,应该保证多少 GBW 的输出缓冲 OPAMP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ella,  

    如果客户真正需要我们少一点,我会有一些其他意见。 数据表中将 DAC8830的稳定时间指定为1us,以在1/2 LSB 内稳定。 对于5V 参考,1//2 LSB 为36uV。 如果他们的定居要求不是那么严格,那么定居时间就会更短。 更新 DAC 也需要时间。  更新输出需要16个时钟,因此如果使用50MHz 的最大时钟速度,则更新输出需要大约300ns。 然后 ,高速放大器的稳定时间将开始发挥作用。  

    如果您担心上述解决方案不能满足客户的要求,我可以与我们的高速 DAC 团队联系,寻求更多建议。  

    BUF802似乎具有较高的偏移电压,这对该应用不是理想的选择。 与 DAC8830 (16位)的步长相比,OPA855的偏移电压也很大。 如果客户不需要高分辨率,则这不是问题。 您之前提到的 LM10001只有6位分辨率。  

    对于大信号步长(100mV 或更大),您需要查看运算放大器的转换率。 转换率通常从最终值的10%到90%的时间开始指定。 最重要的是稳定时间。 OPA855显示了2V 步长的全瞬态响应(转换率+稳定):

    GBW 可用于小信号步长。  

    GBW 是增益带宽产品。 产生的带宽(BW)为 GBW/Gain:

    您可以在图解中看到,当增益为20V/V 时,带宽会降低到~400MHz 对于此应用程序,客户可能会使用1增益,因此带宽将为整个8GHz。 小信号上升时间可估计为(0.35)/BW。 如果要获得1 us 上升时间和1的增益,您需要大约350kHz 的 GBW。 您应该为此添加大量错误,但这一放大器可能比客户需要的高得多。 1MHz 可能足够了,但您还需要确保运算放大器的稳定时间也很短,以便您完全符合客户要求。 OPA189看起来是一个不错的选择。 它具有低偏移电压和快速瞬态响应时间。 如果您还有其他问题,请告诉我。

    最佳

    Katlynne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katlynne,您好!

    这确实有很大帮助。 感谢你的建议。 让我详细消化,与客户讨论并与您联系。