This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1247:任何人都可以说(通过照片)这是 ADS1247假的

Guru**** 2850010 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1247, ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1068331/ads1247-can-anyone-say-by-photo-is-this-ads1247-fake-or-not

部件号:ADS1247
“线程: ADS1248”中讨论的其它部件

你好! 我们的一些 ADS1247在设备中无法正常工作。 此类 IC 的参考值为2.038 (数据表中最低但适用) V,而不是典型的2.047 - 2.049和 左侧 TI 的一些奇怪(非典型)标记。 我有两张图片:顶部和底部。    

另一个。 有错误的 ADC 标记为“?”。 还有一个用“确定”/标记的良好 ADC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,你好,Youry,

    您在第二幅图像中显示的两台设备的顶部标记位于我们的系统中,因此它们看起来都是真实的设备。

    您能否分享您从何处购买这些商品? 如果您想私下分享,请单击我的姓名并选择"请求友谊",这将允许我们脱机分享消息。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,现在我认为这些设备都可以。 此外,我的 PCB 包含具有2.048个参考的 ADS1247,但应用程序无法正常工作。 我有一些问题:

    1. ADS1247能否与高阻抗信号源配合使用? 例如,我们的应用具有电压偏差,由两个110 k (上)和10 k (下)电阻器组成。 输入电压可能高达20 V,因此输出可能高达20 / 11 (偏差比),即1.81 V。当然,我们有 PGA =1。

    在转换模式下,ADC 可以吸收(或获取)的最大脉冲电流是多少? 我认为一些电流峰值具有高阻抗可能会导致额外的错误信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,你好,Youry,

    我很高兴原来的问题得到了解决,但没有付出太多的努力。

    ADS1247数据表的表8中显示了有效输入阻抗。 从该表中可以看出,以最快的数据速率,输入阻抗以100 MΩ 的顺序排列(仅随着数据速率的下降而增加)。 因此,一个平行的10k 电阻器不应导致严重错误。 如果选择,可以使用这些值计算理论误差。

    关于你的第二个问题:我不知道你在这里的意思。 您是否在询问可以应用于 ADC 输入的最大电流是多少? 或者,ADC 在转换时将消耗的最大电流是多少? 听起来这是这两个问题的混合体,因此任何澄清都将有所帮助。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,布莱恩,

    非常感谢您的反馈:-)

    关于第二个问题:是的,我指的是 ADC 在转换时消耗的最大电流。 我想,如果电流高,它会使110千欧的压降偏离。 因此,它可能导致测量错误。 遗憾的是,我在数据表中找不到这些信息。 我在阅读文档时可能会有不敏感的地方:-(  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,尤里。

    我们没有为 ADS1247指定最大功耗,因为有许多不同的设备功能和设置。  您可以从 ADS1248数据表第10页所示的电源特性数据中获得基本的概念。  这些值仅显示为典型值,不包括使用 IDAC。

    我不知道为什么 ADC 的功耗会显著影响输入电流。 您可以从同一个表中看到,输入电流确实对采样率有一定的依赖性,但它仍在单位数 NA 范围内。 因此,我仍然不清楚为什么这会影响测量精度。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布莱恩! 非常感谢您的澄清! 我认为这一问题现在已经得到了解答。 ADC 不是假的)