This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:Dout / DRDY 行为

Guru**** 2551040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1069636/ads1220-dout-drdy-behavior

部件号:ADS1220
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,

 

我的客户希望了解 DRDYM=1和单影像模式下 DOUT/DDRY 行为。

遗憾的是,数据表中没有数据可以解释这一点。

 

1.

当主机发送启动/同步命令时,DOUT/DRDY 信号是否始终与 DRDY 引脚一起高?

 

2.

数据表解释说,读取转换结果后再发送8个带有 DIN=0的附加 SCLK,会使 DOUT/DDRY 达到较高的水平。

通过 RDATA 命令读取数据时,这种行为是否相同?

 

此致,

奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥巴,

    我将对你的问题提供初步答复。  为了确认我的初步回答正确,我将在实验室中衡量这一点。  但是,这需要一些客户软件和硬件,因此需要几天时间。

    1.我认为,DOUT/DRDY 信号应在启动/同步命令后跟踪 DRDY。  您可以看到它在连续转换模式下运行(图62)。  我同意您的观点,即在 DRDYM =1的单射模式下,应该有一个数字在图63之后。  将进行测量以确认。

    2.我认为 RDATA 命令上的8个附加时钟应使 DRDY 像固有的读取一样高。  我需要确认这一点。  但是,我希望您可以阅读如图63所示(修改后的 DRDYM =1)。

    很抱歉,我现在没有完整的答案。  这将需要几天时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥巴,

    简短更新:

    我已订购设备,并将在设备到达时设置我们的调试系统。  然后我可以确认操作。

    艺术  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。

    此致,
    奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    你有任何更新吗?

    此致,
    奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥巴,

    很抱歉耽误你的时间。  我不得不订购样品。  他们定于今天到达,因此我希望很快能给你一个答案。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥巴,

    我已经通过测量设备确认了初步答案是正确的。  请参阅随附的演示文稿  很抱歉耽误你的时间;我必须获取硬件和软件才能验证。

    1. 当 DRDYM =1时,假设读数后提供额外的8个时钟脉冲,DOUT / DRDY 将始终跟踪 DRDY。
    2. 8个时钟脉冲允许 DOUT/DRDY 跟踪 DRDY。
    3. RDATA 命令的行为相同。 RDATA 命令后面跟着24位读取,然后8个额外时钟允许 DOUT/DRDY 跟踪 DRDY。
    4. 上述案例已记录在随附的电源上。 我可以根据需要尝试使用此设置的其他体验。

    此致,

    艺术

    e2e.ti.com/.../ADS1220_2D00_SingleShot_2D00_1_2D00_31_2D00_2022.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Art,

    非常感谢您的测试结果。

    此致,
    奥巴