This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1114:ADS1114

Guru**** 2768765 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1114, ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1069700/ads1114-ads1114

部件号:ADS1114
“Thread: TestADS1115”中讨论的其它部件

您好,

我在 I2C 中使用2个 ADS1114,电源电压为+5V。 这两种方法都起作用,因为串行接口上的值会改变模拟输入的功能。

我使用带有 IDE 接口的 Arduino 测试此原理图。 在代码 Fot ADS1114连接到热敏电阻的下面:

如果我将输入连接到接地,则我的值错误:

红色表示热敏电阻的十进制值和电压值,由 Arduino 库通提供的 ADC1.TOVoltage()函数。 使用万用表时,A0引脚中有2.54V 电压。

蓝色表示,是我将接地连接到输入端的时候。 我没有0,但只有8657…

所有 ADS1114都有此问题。

你有什么想法吗?

谢谢大家的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Romain,

    您是否打算将 ADS1114与 SE 或差动输入一起使用? 根据您发送的示意图,它看起来像差分,因为需要将 A1输入连接到 GND 进行 SE 测量。  对于带有热敏电阻的 ADS,A0 (Noise RMS)的输入电平是多少?  

    如果您可以通过共享配置寄存器的值来共享设备的配置方式,这也会很有帮助。  

    此致,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    不,我不想进行差动输入,如果我记得,它不适用于 ADS1114。  

    噪声 RMS 是来自另一个函数的另一个信号。 它的应用与热敏电阻的电压不同。

    对于配置,我共享有关 ADS1114的所有代码行。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Romain,

    ADS1114允许1个 SE 输入或1个差动输入。 要测量 SE 输入,针脚 A1需要连接到 GND,信号应显示在 A0上。 如果您仍在获取值,我想知道该设备是否配置了差动输入。 在这里了解设备配置设置应该有所帮助。  

    此致,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我认为,ads1114有两个参考的输入。 我检查了数据表,非常清楚。 请告诉我,数据表上的何处可以找到这些信息?

    如果我不通过软发送指令,如何在差分中配置组件?

    谢谢大家的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Romain,

    对于 ADS1114,AIN0是正输入,AIN1是负输入。 ADS1114中不使用多路复用器,并且没有接地连接,无法为两个单独的通道进行单端测量。 要从 ADS1114中获得单端测量,需要将 AIN1连接到 GND。  

    我从下面的数据表中附带了一个片段,用于说明如何测量单端信号。  

    可以删除将 AIN1与 GND 连接,并在 AIN0上应用信号以检查转换结果是否符合预期?

    此致,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    没错,这只是一个输入。  

    谢谢你

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Romain,

    请告诉我在 SE 模式下运行设备是否提供了正确的读数。 如果您需要多个 SE 输入,像 ADS1115这样的器件可能更合适。  

    此致,
    阿伦·埃斯特拉达