This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3336:共模电压偏移高于建议值

Guru**** 2973570 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3336, AMC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1069740/amc3336-higher-common-mode-voltage-offset-than-recommended

部件号:AMC3336
“线程: AMC1350”中讨论的其它部件

您好,

我想在差分信号同时呈正负极摆动的环境中使用 AMC3336。  但它将由单极信号源提供(我想使用 由 AMC3336提供的 HLDO,它不提供双极电源-我想避免使用充电泵来处理噪音,BOM 计数,负载电流等) —所以信号将有恒定的偏移量。 假设 VINN 为1V,VINP 将从0V 波动到2V。

但是,也有共模要求。 为此,我是否必须遵循这项建议? 我是否误解了这一要求?

VCM -工作共模输入电压-(VINP + VINN)/ 2至 HGND 最小值–0.8伏最大值0.6V

这意味着,在计算最大值(0.6V)和恒定 Vinn 时,Vinp+Vinn =1.2V,这意味着全正电压摆动,Vinn 不能高于0.2V ->负摆动仅为0.2V。

我可以绕过这一要求吗? 如果没有,您是否有一些建议可以避免使用双极电源,但仍感应正负差压? (使用 pH 值或类似值-传感器在现有电压偏差上产生正或负电位)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你们好,Maros,

    不应违反 VCM 约束,我认为不能绕过它。 但是,我可以与我的团队讨论,看看是否有任何建议可以帮助您解决问题,我很快就会回来。  

    此致,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你们好,Maros,

    重新签入以再次确认无法绕过 VCM 要求。 最好将 VINn 与 GND 连接,并围绕 VINp 旋转,但同样,需要遵循 VCM 要求。  

    解决这一问题的方法之一是使用 VCM 范围更广的设备。 AMC1350的范围从-4V 到4V 要广得多。 这似乎符合您的输入要求,但这是一个放大器,而不是一个调制器。 因此,如果您的 MCU /处理器可以处理 AMC1350的输出范围,那么我认为这将是一条路由。  

    此致,
    亚伦。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    遗憾的是,该芯片不是一个选项。 它没有集成电源,该系列也不理想。 由于项目的具体原因,调制器也是一项要求。  

    幸运的是,我找到了一个适用于任何有疑问的人的解决方案- AMC3306M25DWE。 它的输入范围较低,但通用模式要求相同,因此我只能划分输入信号(或以其他方式处理,但仍不需要负电压偏差)。