与 DMM 测量相比,我对 ADC 测量值的电压大约为0.5毫伏。 DMM 的分辨率为6.5位,范围为0至1V。
未校准的测量
VIN_n=0.376370V,VIN_p=1.016675V,ADC =[32,165,54,189], Vadc=0.63760481426,Vdmm=0.640305
带有自偏移校准的测量
VIN_n=0.376404V, VIN_p=1.016565V, ADC =[32,189,180,65], Vadc=0.63947327551,Vdmm=0.640161
自偏移校准通过遵循数据表提供的校准命令程序来完成。 我还没有尝试全刻度和系统偏离校准。 我希望你们能提供更多的程序细节。
对于系统,偏移校准,在步骤3-b 中显示选择输入通道并对外部输入短路。 这是否意味着通过修改 INPMUX 寄存器来选择输入负和正? 所选输入通道是否应该是浮动的? AINCOM 是否还需要与其他输入短路?
对于全刻度校准,全刻度正输入(2.5V)是否需要同时连接正负输入,它是否必须是差分或单端?
谢谢,
史蒂文