This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8564:当 DAC 数据从0000h 更改为01FFh 时,只有 OUTB 输出电压变化正时从 OUT/C/D 延迟。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1069265/dac8564-only-outb-output-voltage-change-timing-is-delayed-from-outa-c-d-when-dac-data-are-changed-from-0000h-to-01ffh

部件号:DAC8564

大家好,

我的一个客户正在评估使用 DAC8564 EVM 的 DAC8564以获取其新产品。

在评估中,他们发现,只有 OUTB 输出电压变化正时从输出 A/D 延迟约16us

当所有通道 DAC 数据从0000h 更改为01FFh 时。  

当数据从003Fh 更改为01FFh 时,OUTB 延迟更改为1~2us。

您知道为什么会发生延迟 吗?

如果 数据从 0000h 更改为01FFh,是否有任何方法可以改善 OUTB 延迟?

或者,这种现象是 DAC8564的正常特征吗?

请你作出答复。

此致,

卡祖亚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中奈山,您好!

    当输出保持在其中一个电源轨上时,操作放大器通常需要额外的时间才能恢复。 这可能是当起始代码增加到0003h 时他们看到改进的原因。  客户是否对任何输出有任何负载?  他们是否在任何频道上看到任何响铃或严重过度射击?

    最佳

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katlynne,您好!

    非常感谢您的回复。

    他们没有将任何负载连接到 EVM 上 DAC8564的 VoutA~VoutD。

    他们刚刚 通过示波器在 EVM 上的 J4A 接头处测量了 VoutA~VoutD。

    此外,在所有输出中也未观察到任何过冲。

    这种现象 DAC8564是否具有正常特性?

    再次感谢,致以诚挚的问候,

    卡祖亚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中奈山,您好!

    我将与设计师核实他们是否可以与我分享更多详细信息。 在任何多渠道设备上,预期会有一些渠道对渠道的差异。 数据 表中给出的偏移误差通常为±5mV。 如果通道 B 的偏移误差为负,则可能解释为什么该通道延迟更长。

    如果您想比较另一台设备上的输出,我还可以向您发送另一个 EVM 和/或更多样本。 如果你有兴趣,请告诉我。  

    最佳

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katlynne,您好!

    非常感谢 您与您的团队的核对。
    我很期待收到结果。

    此外,感谢您对 EVM 和设备发送所说的客气话。

    我会询问客户是否需要 EVM 和器件。

    再次感谢,致以诚挚的问候,

    卡祖亚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katlynne,您好!

    请告诉我您的检查结果。

    非常感谢,最诚挚的感谢,

    卡祖亚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中奈山,您好!

    他们确认,只要将输出驱动到导轨中,就会有更多的输出恢复时间。 可能存在设备到设备的变化,如果运算放大器具有负偏移,则可能会使偏移量小于偏移量更小甚至正偏移量更差。 建议避免从代码0开始。  

    最佳

    Katlynne Jones