Other Parts Discussed in Thread: AFE5808
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AFE5808 尊敬的 TI 专家:
关于 AFE5808,我对 DNC 引脚有一些疑问,如下所示。 请就此给予我一些帮助?
提前感谢!
问题详细信息:
问题1: 在 L6、M6上,DNC 引脚芯片有什么问题? 我可以将1.8V 电压连接到 L6和 M6的 DNC 引脚吗?
问题2:L7、M7的 DNC 引脚芯片内有什么? 我可以将 GND 或2.5V 连接到 L7和 M7的 DNC 引脚吗?
热切期待您的回复。
此致,
埃里克