This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1112:间歇性故障模式,其中所有端口均为零

Guru**** 2769605 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1070669/ads1112-intermittent-failure-mode-where-all-ports-read-zero

部件号:ADS1112
“线程: 测试”中讨论的其它部件

我使用的 ADS1112是经过验证的设计。  我有一个 ADS1112样本进入故障模式,其中所有通道的读数都与 AIN3的读数相同。  关机后再开机可解决此问题。 发生了两次。  我换了一个新零件,其他的一切都是一样的。  我两次看到这种故障模式在使用后24小时内出现。   

如果新部件再次出现问题,我会知道还有其它问题导致 ADS1112锁定。  如果不是,这一个 ADS1112样本必须有一些奇怪的东西。   

我的问题是,是否有人听说过 ADC 在所有寄存器中读数为0的故障模式,但这可以通过电源循环来解决。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请告诉我您所执行的 ABA 交换会发生什么情况,这是一个很好的策略。  

    至于设备寄存器被重置的可能性,功率级别将是最相关的因素。 如果设备出现故障,则电源会显著下降,但电源不会达到零。 对于此设备, 当其通电时,它会自动执行重置。并将配置寄存器中的所有位设置为默认设置,“掉电”效应可能会初始化重置过程。

    此致

    辛西娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  我没有连接示波器或 I2C 嗅探器,所以我信任软件告诉我的内容。  软件应该在每次读取时设置配置寄存器,然后在读取数据寄存器之前检查就绪位,但我无法确认这种情况是否发生。   

    更换 IC 后,问题仍未出现。  如果我将其发送到 TI 实验室,TI 是否有任何测试方法或进行一些分析?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听到这个消息真棒。  

    我建议先运行新设备一段时间,然后再断定原来的设备是问题的根源。 如果原始设备因某种原因损坏而导致这种情况,则此新设备可能导致同样的情况。  

    确认通信也是一个好主意,您提到的方法将有助于确认固件实际上正在按预期通信。  

    您可以联系您的现场/销售 TI 代表。 如果您没有,我可以与您联系,而您所在地区没有人。 他们将能够帮助您提交正确的信息以启动退货。 尽管如此,我认为如果设备在您使用过程中损坏,这将不会有很大帮助,但您的代表将会非常清楚。  

    此致

    辛西娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="216912" url="~/support/data-con转换 器-组/数据转换器/f/data-con转换 器- forum/1070669/ads1112-间歇性故障模式- where -所有端口-读-零/3964360#3964360]]我建议在认定原始设备是问题源之前运行新设备一段时间。 如果原始设备因某种原因损坏而导致这种情况,则此新设备可能导致同样的情况。  [/引用]

    我在实验室里用我的耗材换用了部件,但没有做任何其他更改。   --> 我们没有看到这个问题。

    另一个系统出现问题。  与以前一样,关机后再开机可以解决该问题。  

    假设:该电路板使用了一个坏的 ADS1112卷。  他们从经纪人那里购买了一些零件。  零件可能是假冒的。

    我的计划是将 ADC 芯片换用 同一主板内置的另一个芯片。  然后,如果再发生这种情况,我将在实验室中用我的电源用 ADC 芯片替换该部件,我从未遇到过这种问题。  如果问题没有发生,则表明最近的内部版本使用了一批坏的芯片。   

    我能否将部件发送给 TI 进行测试/分析?   

    [引用 userid="216912" url="~/support/data-rebers-group/data-rebers/f/data-rebers-forum/1070669/ads1112-intermittice-failure-mode-where-all-ports-read-zere/3964360#3964360英寸]您可以联系您的现场/销售 TI 代表。 如果您没有,我可以与您联系,而您所在地区没有人。 他们将能够帮助您提交正确的信息以启动退货。 尽管如此,我认为如果设备在您使用期间损坏

    我以前曾去过,但我不确定现在是谁了。  你可以查一下吗?   

    我可以提供显示该问题的部件以及同一内部版本中从未使用过的部件。  我宁愿不从我的供应中提供一个好的部分,因为他们现在很难来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯  

    如果这些产品确实是假冒的部件,这是非常不幸的。 考虑到当前状态,它们是可能的。  

    您的计划听起来很好,这将有助于确认性能。看零件,它们是否显示类似的包装标记? 请发送一张可能假冒设备的顶部标记图片?

    我已就您的情况与一名现场工程师联系,并决定采取哪些最佳步骤来继续。  

    此致

    辛西娅  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="216912" url="~/support/data 转换器-组/数据转换器/f/data-转换 器- forum/1070669/ads1112-intermittic-failure-mode-where - all-ports-read-zero /3968070#3968070">您的计划听起来很好,这将有助于确认性能,他们是否会看到类似的组件标记。 请您发送一张可能假冒设备的顶部标记图片吗?

    这是部分。

    结果是,CM 在2.5年前从 Digikey 而不是经纪人处购买了这一部分。  日期代码= 2018年8月。  批号= 8857351ML8

    我认为这是假冒的,或者这批产品有任何问题,这是一件很长的事情,但我感谢您的调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="216912" url="~/support/data-engers-group/data-engers/f/data-engers-forume/1070669/ads1112-intermittic-failure-mode-where -all-ports -read-zero/3968070#3968070]]我已联系过现场工程师,了解您的情况并决定下一步的最佳步骤。  [/引用]

    这是我们地理区域的支持工程师还是该产品线的支持工程师?  您可以向我发送他们的联系信息吗?  我很想知道我们的现场销售代表是谁。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯  

    感谢您提供这些信息,我将对其进行研究。 我会再回来的  

    E2E 帖子由产品系列(即我)支持。 我已要求一名地区现场联系人与您联系,以打开该沟通渠道。  

    此致

    辛西娅