This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5803:AFE5803 DNC 引脚位于 L6、M6、L7、M7

Guru**** 2810765 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1070769/afe5803-afe5803-dnc-pins-at-l6-m6-l7-m7

部件号:AFE5803

尊敬的 TI 专家:

   关于 AFE5803,我对 DNC 引脚有一些疑问,如下所示。 请就此给予我一些帮助?

提前感谢!

问题详细信息:

问题1: 在 L6、M6上,DNC 引脚芯片有什么问题? 我可以将1.8V 电压连接到 L6和 M6的 DNC 引脚吗?

问题2:L7、M7的 DNC 引脚芯片内有什么? 我可以将 GND 或2.5V 连接到 L7和 M7的 DNC 引脚吗?

热切期待您的回复。

此致,

埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您使用 AFE5803设备。

    是的,我们很快就会回答你的问题。

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,请留下您的电子邮件地址

    我们可以与您联系。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,陈公,

    这是我的电子邮件 sunshibo@fibrotouch.com,你可以通过它联系我。

    此致,

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,陈公,

    这是我的电子邮件 sunshibo@fibrotouch.com,你可以通过它联系我。

    此致,

    埃里克