This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4249EVM:无法通过 USB 连接到 TI GUI

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS58C28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1071062/ads4249evm-cannot-connect-to-ti-gui-through-usb

部件号:ADS4249EVM
线程中讨论的其他部件:TSW1400EVMDAC3482EVMADS58C28测试

我无法获得 TI GUI 连接至 EVM 板以配置 ADC。 (即使重置 USB 状态,它也不会变为绿色)
它不是 USB 电缆或驱动程序。

[我已获得 TI GUI 以连接到 DAC3482EVM 和 TSW1400EVM 板]

我已按照 SLAU333A 的表1所示设置所有跳线。
我还注意到该表与跳线 JP17,JP19,JP28和 JP29的原理图不一致,但我已经尝试了两种方法,但都没有效果。  

请给出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Seth,

    您能否仔细检查电脑上的设备管理器中是否显示了该部件?

    此致,艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,它在设备管理器中显示为“USB 串行转换器”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Seth,

    您能否共享您使用的 GUI 和版本?

    此致,艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADS42xx/58C28 GUI v2.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Seth,

    您能否检查主板是否达到5V? 您可以探测 J10。  

    此致,艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    《用户指南》指出,我正在向 J10提供5V 电源。  

    您能否评论《用户指南》表1中列出的跳线位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Seth,

    原理图和用户指南具有不同的跳线设置,这一点是正确的,用户指南中有说明:

    请 ‘右键单击并运行 GUI‘AS admin’(作为 admin)。

    此致,艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到了这张纸条。 这些不是我所说的跳线。 我询问 了17岁以下的人,19岁以下的人,28岁以下的人和29岁以下的人。

    如何右键单击以以管理员身份运行? 右键单击时我没有找到该选项。

    用户指南还指出:“●Device selection:select ADS58C28 or ADS42xx for proper operation”(设备选择:选择 ADS58C28或 ADS42xx 以确保正常运行)。 我在 GUI 上看不到要进行选择的任何地方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以 admin 身份运行不会有什么影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Seth,

    默认情况下,主板以并行模式出厂。 SPI 要求将 JP8,JP9,JP10和 JP11上的跳线置于引脚2-3上。

    接下来,请下载 FT_Prog 以仔细检查设备是否已正确枚举。 随附的测试程序将向您展示如何应用 FTDI 模板。 对模板进行编程后,请尝试连接到 GUI,如果遇到问题,请告诉我们。

    https://tidrive.ext.ti.com/u/noOgOXEDoDqMg6A8/1482aa99-7ca3-47ec-9679-275baf1f516b?l

    https://tidrive.ext.ti.com/u/5Nrx-Ata8fr22vH9/f568dc9b-d137-418c-8dbd-97bd82f384e0?l

    此致,艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我在8岁以下的人中拿到了这款,9岁以下的人是,10岁以下的人是,11岁以下的人是。

    请对用户指南表1进行评论,该表显示了与 JP17,JP19,JP28和 JP29的原理图不同的设置。
    您发送给我的演示文稿的第5张幻灯片上也有不同的内容,该幻灯片还显示了18岁以下的青少年的不同设置:23岁以下的青少年;24岁以下的青少年;25岁以下的青少年。

    我在哪里下载 FT_Prog?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我在8岁以下的人中拿到了这款,9岁以下的人是,10岁以下的人是,11岁以下的人是。

    请对用户指南表1进行评论,该表显示了与 JP17,JP19,JP28和 JP29的原理图不同的设置。
    您发送给我的演示文稿的第5张幻灯片上也有不同的内容,该幻灯片还显示了18岁以下的青少年的不同设置:23岁以下的青少年;24岁以下的青少年;25岁以下的青少年。

    我在哪里下载 FT_Prog?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Seth,

    关于 JP17,JP19,JP28和 JP29–跳线可以设置为通过 LDO 或绕过 LDO 并通过 DC-DC 开关。 用户指南建议将跳线设置为通过 LDO。 尽管 LDO 跳线设置不会影响 GUI 与主板的通信,但建议遵循用户指南中的跳线配置。

    滑块5的跳线设置是根据用户指南为 JP18,JP23,JP24和 JP25配置的,跳线跨插针1-2短路。

    下载 FT Prog 的链接位于测试程序的幻灯片3中,该幻灯片的链接如下:

    http://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm#FT_Prog

    此致,艾米