This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:读取 AFE5808A 时出现单位错误

Guru**** 2918230 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5808AEVM, AFE5808A, AFE5808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1069775/tsw1400evm-single-bit-errors-reading-afe5808a

部件号:TSW1400EVM
“线程”中讨论的其它部件:测试AFE5808A,AFE5808AEVM AFE5808

我正在使用 AFE5808A 评估板(与 TSW1400数据采集板一起使用)。  我正在尝试使用外部时钟测量功用数据,包括信号到噪声和失真率,但我认为我的测量目前受到读取 AFE5808A 的位错误的限制。  我使用的时钟是62.5MHz 和2.825Vpp 到50ohms 的正弦波。  如果我将 ADC 置于斜坡测试模式,我会看到所有8个通道上的斜坡,但所有通道都偶尔出现单位错误...通常是在2^5位(错误32)。  如果将外部时钟频率设置为31.25MHz,则错误会减少,但错误并未完全消失。  您是否知道我的错误或如何消除这些位错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,感谢您使用 TSW1400EVM。

    我们将很快了解您的问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当您使用 TSW1400EVM 捕获 AE5808AEVM 时,

    请确保 P10连接器(在 AFE5808AEVM 上)必须非常紧密地连接到 TSW1400EVM。

    另请仔细检查 AFE5808_08A 用户指南第3页的图1,

    由于您使用的是外部时钟源,请使用图1第3页检查所有跳线连接。

    请按照红色显示的所有跳线连接进行操作

    确保它们正确与否。

    尤其请将 JP9的两个跳线连接到您的机箱的“EXT”(但不是“OSC”)位置。

    同时确保将外部时钟连接到 J15 (但不能连接到 JP15)。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保将外部时钟连接到 J15 (但不连接到 J14)。

    请仍保持 JP15跳线连接,如第3页的图1所示。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已验证所有连接,并在昨天再次尝试。  使用62.5 MHz 时钟时,我仍然看到读数错误。  我尝试了一个40 MHz 的外部时钟(也是2.825V 正弦波(50欧姆)),然后一切都按预期工作——在 AFE 设置为输出斜面时没有读取错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    假设您使用的是62.5MHz 外部时钟源。

    请告诉我您使用的是哪种外部时钟?

    非常感谢!

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    外部时钟来自 BK Precision 4065任意波形发生器,与评估板的同轴电缆为50欧姆。  时钟是一个正弦波,振幅= 2.825V 至50欧姆(用户指南显示为13 dBm)。  当我将频率设置为40MHz 并将 TSW1400EVM 软件设置为40M ADC 时钟时,我看不到任何错误。  当我将频率设置为62.5 MHz 并将 TSW1400EVM 软件设置为62.5M 时,我会在所有通道上看到偶尔出现的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    此外,当您将外部时钟连接到 AFE5808AEVM 的 J15时,

    由于已经构建了板载50ohm 端接,

    (您可以在用户指南上看到图26第38页)

    因此,请勿将另一个50欧姆的电阻连接到 J15 SMA。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有使用50欧姆终结器... 我只是想让波形发生器的负载达到50欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    通常在运行时钟源时,

    我们需要非常低噪音的外部时钟源作为输入时钟。

    由于本主题不是设备问题,

    如果可以提供您的电子邮件地址,是否有可能?

    如果有另一个新问题,请分配,并可在下一个主题中讨论。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电子邮件地址是 dcc@fnal.gov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!