This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:ADC 的接地方案

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS1261EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1068737/ads1261-grounding-scheme-of-adc

部件号:ADS1261

您好,

我们在设计中使用 ADS1261。 这是磁力计,我们的设计中也有模拟元件。  

在第一个原型中,我们为主板维护了一个完整的地面平面。 我们从 ADC 输出中获得的输出噪声很大。 我们怀疑这可能是因为模拟和数字组件都有单个接地平面。 与模拟接地相比,数字接地噪声大。

我们正在重新设计电路板以分割模拟和数字接地。   我们还看到 ADC 数据表的方框图中提到了这种接地分离。 请告诉我们这种接地方案是否良好?

此致,

苏梅亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Soumya,

    如您所述,ADS1261数据表确实讨论了使用分割接地平面的问题,因此这当然是可能的。 但是,是否有办法确保这是问题所在?

    ADC 输出中的噪音可能来自多个来源,因此我只是确认您已消除了所有其他噪音来源,并且可以自信地说这是由于接地问题? 这将包括信号链中的固有噪声(安培,VREF,电源,信号调节电路等)或因电源线噪声(50/60Hz),EMI,RFI,布局或布线不良等导致的外部噪声

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,布莱恩,

    是的,我们消除了所有其他来源。 我们没有任何机载 SMPS。

    对于 ADS1261评估板也有疑问。 是否可以使用外部电源打开主板? 没有 USB 电源?

    此致,

    苏梅亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Soumya,

    是的,可以使用外部电源。 请查看 ADS1261EVM 用户指南表3中的跳线和开关选项,该指南告诉您禁用 USB 电源和使用外部电源的跳线位置。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,布莱恩,

    好的,谢谢。 我在这里有点困惑。 在表3中,JP3用于 数字电源。  JP4模拟电源是否正确?但默认设置为安装了 JP4,但我没有看到 JP4安装在评估板上。 那么,JP3就足以从外部电源为评估板供电了吗?

    此外,我们还在尝试连接外部电源,因为我们看到 ADC 计数的变化,如果我们使用外部电源供电,它是否有助于降低功耗?

    请提前感谢。

    此致,

    苏梅亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Soumya,

    缺省情况下不安装 JP3和 JP4 (整个收割台,而不仅仅是收割台上的分流器)。 您可以在材料明细表(第5.1节)和电源示意图(图19)中确认这一点。 使用电阻器 R94和 R95对 DVDD 和 AVDD 电源短路,需要卸下电阻器 R94和 R95,然后安装用于外部电源的跳线 JP3和 JP4 (或以某种方式使 EVM 本身上的电极2和3短路)。 然后,5V 电源可以连接到“EXT_5V”网络,该网络将直接向 AVDD 提供5V 电源,向 LDO 提供5V 电源,然后为 DVDD 生成3.3V 电源。

    请告诉我这是否是您正在寻找的信息。

    我不确定外部电源是否能降低噪音,这取决于外部电源的噪音。 您是否在设计中使用了 ADS1261EVM? 我想你已经建造了板,只是重新设计了地面飞机?

    布莱恩