This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808A:LNA 的共模电压

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5808A, AFE5808AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1069218/afe5808a-common-mode-voltage-of-lna

部件号:AFE5808A
“Thread:(线程:)”中讨论的其它部件 ,测试

大家好,团队

 数据表指定了 AFE5808A 低噪声放大器的共电压为2.4V。 但是,我们的客户使用   AFE5808AEVM 在一个通道上测得2.25V 电压。 该测量值是否来自预期 特征?

我们还能确认输入处的共模电压是否预计会因 信道而异,还是因芯片而异?

提前感谢!


此致,

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢客户使用 AFE5808A 设备。

    从客户的测量来看,他们没有详细说明他们试图测量的地方

    ACT 引脚,INP 引脚或 INM 引脚处的常见电压? 它们测量的是什么针脚2.25V?

    从 AFE5808A 数据表第10页中,它提到输入共模电压(INP 和 INM 引脚处)具有典型的2.4V 值。

    这是否与客户提到的相同,对吗?

    如果正确,数据表仅显示典型值,

    因此,我们无法确认客户的价值。

    但是,我们可以确保我们建议客户使用第30页的图59。

    请将 AFE5808A LNA 与 DC 偏移校正电路配合使用

    请将寄存器52[12]设置 为0 (另请参阅第51页上的数据表8.6.3)。

    这有助于抵消 LNA 输出处的共模电压错误。

    非常感谢您帮助客户使用 AFE5808A。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们为一个通道(通道8)的输入电容器的芯片端焊接了细线,我测量了评估板上其中一个接地测试点的电压。  I 测量的正输入电压为2.247V,负输入电压为2.250V。  我没有测量 ACT 输入端的电压。  我99%确信这些测量是使用 AFE5808A 的默认配置进行的,因此52[12]=0 (LNA DC 偏移校正电路处于激活状态)。

    我的问题是,我的测量值~2.25V 和额定值2.4V 之间的差值是否在预期范围内,如果这是不同的信道间的差值,或者差值是否可能是由于只在不同的晶圆之间看到的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多详细信息。

    由于数据表中没有 INP 和 INM 引脚的最大或最小限制,

    另一个问题是:

    除了您的测量来自通道8,对吗?

    其他渠道的 INP 和 INM 引脚值如何?

    请告诉我们吗?

    因此,我们需要咨询我们的设计团队,并尽快通知您。

    非常感谢!

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只测量了评估板上一个通道的共模电压。  我们还使用 AFE5808A 制造了一块板,并开始调试该板。  在我们的主板上,我测量了 INP 单通道的共模电压,获得~2.1 V (甚至比评估主板上的测量值稍低)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您提供更多测量结果。

    下面是我们的设计团队对您的问题的回答:

    -----

    如果它们正在测量公共模式,但没有向设备施加过载信号,则会出现这种情况。 输入共模电压可能从晶片变为晶片。 信道到信道的差异将很小。

    -----

    谢谢!

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。