This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC122S085:DAC 似乎正在低温下重置

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC122S085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1070648/dac122s085-dac-seems-to-be-resetting-in-cold-temperatures

部件号:DAC122S085

我的设计使用 DAC122S085来设置电动机驱动器的电流限制。   

设计似乎很好,但在-40C 测试时,我遇到了一些问题。  基本上,DAC 在启动时被命令输出,从而设置当前限制。  启动时设置了此电流限制,但从未真正触摸过。  奇怪的是,在尝试从冷启动开始的第一次移动后,DAC 输出降至0V。  如果我在 DAC 输出0V 后使用新的输出值命令 DAC,它似乎会保持该输出。  

起初以为这可能是软件错误,但没有证据证明这一点。  然后,我认为如果3.3V 完全降速,DAC 可能会重新启动,但它似乎是坚如磐石的。

我已附加了捕获(尽管由于测量设置不理想而导致捕获噪音较差),但可能会尝试为明天做更好的设置。   




我想我会在这里发表文章,看看是否还有其他关于可能发生的问题的想法。  我在调试过程中碰到了一堵墙。  我将在今天晚些时候或明天获得更好的拍摄效果。

黄色:3.3V 导轨(横跨 DAC 电容器)

绿色:芯片选择线

蓝色:DAC 输出

粉红色:CLK






谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加的是更高的分辨率捕获。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    加电时设置的 DAC 输出是多少?

    您是否也监测过参考电压?

    请分享包括输出阶段在内的原理图

    此致,

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将其设置为的 DAC Output I (DAC 输出 I)将在第二个捕获中更清晰地显示。  大约950mV,我尝试了一些不同的值,它们在浸泡一段时间后都有相同的行为。

    我看了参考电压,但没有捕获,因为它在2.5V 时相当稳定,我认为参考电压降可能会导致问题,但我看到,当输出为0V 时,参考电压仍为2.5V。   

    要在上述捕获后详细说明,如果我重新发送命令以设置 DAC,DAC 将进入命令输出。  如果参考电压有问题,输出仍将保持0伏正确?

    以下是原理图中的相关片段。











  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾尝试在实验室的环境温度下重复电机熄火。   DAC 在环境温度条件下工作正常,当尝试在电机停止运转时移动电机时,DAC 输出会在环境条件下保持其输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是否可以在冷启动时探测 SPI 信号并验证帧是否正常?

    此致,

    AK