This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4950EVM:afe4950

Guru**** 2835755 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4410, AFE4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1070933/afe4950evm-afe4950

部件号:AFE4950EVM
“线程”中讨论的其它部件:AFE4410AFE4950

您好,

我正在从 afe4410迁移到 afe4950。

是否有任何文档可以解释寄存器生成 Excel 工作表。

在 afe4410上轻松生成 cfg 文件,但难以生成 e4950,?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,RAM,

    由于 设备 AFE4410和 AFE4950是根据 NDA 共享的,因此我们可以将此会话脱机。

    我已经给你发了一封电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    已发送邮件以供进一步沟通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,RAM,

    收到了电子邮件。 我将通过电子邮件支持您,并将关闭此帖子。