This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683EVM:FMC/Xilinx 选项

Guru**** 2520920 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3683

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1070568/adc3683evm-fmc-xilinx-options

部件号:ADC3683EVM
“线程”中讨论的其它部件:ADC3683

您好,Team,

我的客户正在处理我们的 ADC3683产品。 他们希望 使用 ADC368XEVM 和 FMC 适配卡,这些适配器卡与 Xilinx FPGA 主板配合使用(用于 PCIe 插槽)。 FPGA 是否有参考设计?  或者,通常是 USB 的 TI 演示软件 GUI 是否具有可在 PCIe 插槽中使用 Xilinx FPGA 的版本?

此致,

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan,您好!

    我正在检查此问题,并将很快向您提供最新信息。

    此致,艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan,您好!

    TI 目前不提供参考设计,但我们正在考虑将来提供参考设计。

    但是,由于 SDR 和 DDR 接口是标准化的,我们建议客户在开发时使用 Xilinx 提供的参考设计。

    此致,艾米