This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE2256EVM:在 Win10?上安装 AFE2255_EVM-GUI_INSTALL_v3.0.exe/ LabView Run-Time Engine 2012 SP1 F9 (64位)时出现问题

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE2256
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1071022/afe2256evm-issue-with-afe2256_evm_gui_installer_v3-0-exe-labview-run-time-engine-2012-sp1-f9-64bit-installtion-on-win10

部件号:AFE2256EVM
“线程”中讨论的其它部件:AFE2256

团队,

客户正在尝试在 Win10上安装 AFE2256_EVM_GUI_INSTALLER_v3.0.exe,但 LabView 运行时引擎2012 SP1 F9 (64位)似乎存在一些问题。
请参见下图。
EVM 软件是否可以安装在 Win10中?
显然,在 LabVIEW 网页上,运行时引擎2012似乎与 Win10不兼容。
是否有解决方法?

-我们是否有新的/更新版本的 EVM GUI?

请提前感谢您的参与。

A.

LabView Run-Time Engine 2012 SP1 F9 (64位)安装的错误消息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢大家的关注。 AFE2256 EVM GUI 可与 Win-10平台配合使用。

    1)能否发送您的 Windows 版本详细信息?

    2)请继续安装 GUI,即使出现错误。 安装完成后,尝试从 LabView 网站安装最新的运行时间。 请告诉我们这是否有效。

    注: 对于 Windows-10,USB 驱动程序可能需要手动安装。  有关   安装说明,请参阅 MSS 上的文档和驱动程序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1) Windows Edition 是10 Pro 版本21H2,处理器是 Core i7-11700K 3.6GHz,32GB RAM,64位操作系统。

    2)我继续安装 GUI,并显示5条错误消息。 之后,我从 LabView (2021)安装了最新的运行时间。

    之后我可以启动 GUI,但我始终收到两条错误消息:



    回答“Continue (继续)”,最后我获得了预期的 GUI 窗口。 与评估委员会联系的第一步成功

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Olaf,

    感谢您的确认。 请尝试以管理员模式运行 GUI,并检查上面显示的错误(错误8)是否已解决。

    请告诉我们数据采集是否成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shriram,

    有了管理员权限,我没有收到任何错误消息,谢谢。