This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] sdk08_00_00 OpenGL 是否支持 YUYV/UYVY 格式渲染?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1069516/does-the-sdk08_00_00-opengl-support-yuyv-uyvy-format-render

您好,

我的请求是使用 GPU 来呈现环绕视图,数据流是:

传感器(UYVY)—>捕获节点(UYVY)——>OpenGL(UYVY)——>显示节点(RGBX)

但输出数据颜色不是卷曲,OpenGL 是否支持 UYVY?  还有什么需要的? 比如 小异端/大异端。

顺便说一句,我已经更改了输出“AR24”————————“AB24”。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Xin,

    请提供有关此申请的更多信息。  正在使用什么处理器?  在数据转换器论坛上发布此信息时,是否涉及 ADC?  

    谢谢你,

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 SK-tda4上进行了测试,并使用 了 app_gl_EGL_utils_linux.c API。  

    我们的案例与案例类似:

    e2e.ti.com/.../3764306

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能支持 UYVY,但也不能支持其他。