This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7028:ADS7028与频率为8MHz 的正常 SPI 通信兼容?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728, ADS7028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1070908/ads7028-ads7028-compatibility-with-normal-spi-communication-at-frequency-8mhz

部件号:ADS7028
“线程”中讨论的其它部件:AM5728

TI 专家您好,

我们在与 ADS8028IRTJT 通信的正常模式下成功地在 SPI 中测试了 am5728 (控制器)。 我们以8MHz 的频率读取所有信道,并实现了最大吞吐量。
问题。 在正常 SPI 模式下,可以与 ADS7028IRTER 以8MHz 进行通信?  在 SPI 模式下读取所有 ADC 通道时,还有任何其他问题?
请帮帮我。

非常感谢
阿杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    ADS7028可以支持8MHz 时钟速率,请注意时钟速率与采样速率确实有直接关系。  

    此致

    辛西娅