This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:从待机模式唤醒时间

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1070878/ads124s06-wakeup-time-from-standby-mode

部件号:ADS124S06
“线程: ADS1220”中讨论的其它部件

您好,

 

我的客户对 ADS124S06有疑问。

 

ADS1220数据表将唤醒时间指定为50usec。 从待机模式唤醒需要此时间。

ADS124S06是否需要类似的唤醒时间? 我在数据表中找不到任何说明。

 

注意:

奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Oba,

    ADS124S06上的数字与 ADS1220相比有很大的不同。  例如,ADS1220有一个单周期沉降数字滤波器,而 ADS124S06有低延迟或 sinc3数字滤波器可供选择。  此外,还增加了一些可编程延迟,以允许在开始转换或更改 mux 时输入稳定。  由于 ADC 的各种组合,有一些表格显示了完成转换所需的时间长度。  表13显示了低延迟筛选器的计时,表15显示了 sinc3筛选器的计时。  表中的时间不包括也需要添加的可编程延迟时间,但也包括所有振荡器启动时间。

    为了帮助演示整体计时的工作原理,请使用 ADS1x4S0x 计算器 并使用“数字滤波器”选项卡显示首次和后续转换的总时间。

    此致,

    鲍勃·B