This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AD 导联脱落检测配置问题

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1068890/ad-lead-off-detection-configuration-problem

部件号:ADS1292R
“线程: 测试, ADS1292”中讨论的其它部件

您好,

我正在尝试为我的 ADS1292R 电路原型配置交流导联脱落检测。 我似乎看不到测量信号中的交流电流源的影响。 下面是示意图:

我已启用交流激励电压并对通道1的输入正极和负极进行外部短路。 我已将采样频率配置为500 SPS,因此我希望交流激励频率为500/4=125 Hz。 作为抗锯齿滤波器的一部分,输入通道中有51千欧系列电阻器,我已将激励电压配置为最大值(22 uA),因此我希望在通道1输入端测量相对较大的125 Hz 交流电压, 这应该在 FFT 图解中显示为大峰值。 但我看不到这一点(请注意,软件中已在这些图解中应用了1Hz 高通滤波器和50Hz 缺口滤波器):

我希望这只是我在配置方面做的错误。 微控制器在启动连续读取模式之前设置以下寄存器值:

config1 = 0x02

CONFIG2 = 0xE3

LoFF = 0x1D

LoFF_SENS = 0xF

CH1SET = 0x60

CH2SET = 0x60

RDL_SENS = 0x23

我已经通过测量 ECG 和 EMG 测试了这一设置,我还成功地获得了1Hz 测试信号。

我有什么问题吗?

谢谢,
马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    欢迎来到 E2E 论坛!!!

    我没有看到设备寄存器设置交流导联时出现任何问题。 检查交流导联的最简单方法是让电极浮动并查看设备的输出。 要试验不同的电极阻抗,最好将电极输入短于共模电压,以确保设备输入共模电压设置正确。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 当我让电极浮动并观察设备的输出时,我特别要寻找什么? 当你说“将电极输入短路到共模电压”时,你是不是说我应该将电极连接到 LLD 电路的输出? 我认为这是通用模式电压,因为 RESP2寄存器的 RLDREF_INT 位与默认值不一样,因此 RDD 引用应该是(AVDD - AVSS)/2. 但当我这样短电极时,测得的 FFT 在125 Hz 时仍然没有峰值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    当电极处于浮动状态时,您应在 ADC 输出上以 FDR/4频率看到最大交流导联激励。 请参阅以下随附的波形,了解具有开路电极条件的交流导联切断 ADC 输出。 如果您拥有 ADS1292 EVM 板,则可以在该板上验证。  

    是的,我所指的共模电压是 LLD 电路((AVDD+AVSS)/2)的输出。  

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 您能否解释浮动输入如何导致测得的最大交流电压? 我的理解是,交流电流从正极流过病人,流入负极。 我当时的印象是,差压是根据欧姆定律对导联电流进行定性的:

    因此,如果输入保持浮动,电阻 R 实际上是无穷大的,因此根据欧姆定律,测得的差分电压将为零。 所以当你说浮动输入将产生 FDR/4 Hz 的最大交流电压时,这让我感到意外,让我觉得我误解了一些东西。 [编辑:这是不正确的,欧姆定律确实规定电压将随 R 的增加而增加]

    非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    当输入为浮动时,交流导联电流源将以 FDR/4频率为输入引脚中的寄生电容充电并将其释放到电源导轨(InxP 为 AVDD,InxN 为 AVSS)。 因此,在这种情况下,您将看到最大交流幅度。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 根据您对设备预期行为的反馈,我可以将其配置为输出所需的125 Hz 信号。 我通过将通道1的输入连接到电位计来测试此情况,我观察到以125 Hz 幅度测量的交流电压随电阻的增加而增加。 这将有助于开发未来电极阻抗估算系统。 非常感谢您的帮助!