This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC60804:IDAC 问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC60804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1068800/amc60804-idac-question

部件号:AMC60804

你(们)好

我的问题如下

是否可以 将 IDAC1~IDAC4连接在一起并使电流输出达到600mA?

2.如果我不使用 VCC/VSS/VDAC,这些引脚是否可以连接到 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在需要额外电流的应用中,可以并行使用多个非单通道所能提供的电流。 为此,多个 IDAC 信道只需短接在一起即可产生等于各个信道总和的电流。 建议同时启用和禁用已连接的信道,并避免只启用或禁用单个更改信道的情况。 还建议两个通道的电流保持大致相同,以实现散热。

    VCC 和 VSS 可以连接到 GND。 如果不使用,VDAC 输出将保持浮动状态。

    此致,

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果我想让输出电流达到1.2A,是否也可以并行使用多个 AMC60804?  如果可能,  IDAC 电源电压 PVdd 是否仍为1.8V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我需要与我的设计团队确认这一点,然后再回复。

    关于电源,只要您在每个 DAC 的符合电压要求范围内,PVDD 就可以是1.8V。

    此致,

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在使用 IDAC 输出的多个 AMC60804的并行操作中没有问题。 请确保为每个 AMC60804保持合规电压。

    同时还要考虑功耗。

    此致,

    AK