This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Sysref 终止

Guru**** 2509735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1070491/sysref-termination

部件号:ADC12J1600

你好!

我想知道 CLKGEN_0位域 DC_LVPECL_SYSREF_EN 的作用。 它是否会改变终止?

我使用的 HMC7044具有直接连接到 sysref 输入的 LVDS 输出,VCM 为1.1V,750mV p-p

此致,

埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,埃里克,

    是的,当 LVPECL_SYSREF_EN 设置为1时,SYSREF P/N 的每个输入引脚都通过50欧姆端接至地电位。 如果  LVPECL_SYSREF_EN 为“0”,SYSREF 信号的 P/N 引脚之间有100欧姆的端接。  

    此致,

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Neeraj!