This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8820:双极输出电压

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1070550/dac8820-bipolar-output-voltage

部件号:DAC8820

您好,

你好。 对于计算双极输出电压的公式,我们如何设置 D 值,您是否可以提供 DAC8820的编码序列。 非常感谢。

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    您可以从 TIPD137中查看此图

    使用四象限图(蓝色区域)中的正参考,代码0x0000至0x7FFF 代表负输出电压,代码0x8000至0xFFFF 代表正电压。  

    DAC8820控件如下所示:

    通过  将所有并行输入(D0-D15)设置为 D 的16位二进制值来设置 D 值。序列显示在计时图中,如下所示:

    将/WR Low (/WR 低)设置为在并行输入设置正确时将16个数据位写入输入寄存器。 将 LDAC 设置为高,以将 DAC 输出寄存器加载到输入寄存器中。

    最佳

    Katlynne Jones。