This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC104S085:DAC104S085数据表中有关电源推荐部分的问题。

Guru**** 2976990 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC104S085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1070418/dac104s085-questions-about-power-supply-recommendation-section-of-dac104s085-datasheet

部件号:DAC104S085

大家好,

我的一位客户正在考虑将 DAC104S085CIMM/NOPB 用于他们的新产品。
目前,他们对 DAC104S085数据表(版本 SNAS362G)。
请给我回复。

问题1. 该节 µF µF 10 μ A 电容器应为钽类型,0.1 μ A 电容器必须为低 ESL, 低 ESR 类型。
    推荐使用哪种钽类型的原因是什么?

问题2. 当使用10-UF 陶瓷电容器代替10-UF 钽电容器时, 是否有任何不良影响?

问题3.  当仅 使用不带10-UF 钽或陶瓷电容器的0.1-UF 陶瓷电容器时, 是否有任何不良影响?  

请你作出答复。

此致,

卡祖亚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于所有问题,

    如果两个电极均单独供电,则可以为 VA 引脚使用0.1uF 电容器,为 REFIN 引脚使用另一个0.1uF 电容器。 如果您同时短路 VA 和 REFIN,我建议将一个0.1uF 陶瓷电容器放在靠近引脚的地方,并将另一个1uF-10uF (陶瓷或钽)电容器放在附近。

    此致,

    AK