This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7853:ADS7253和 ADS7853之间的采样精度差

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7253, ADS7853

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1070047/ads7853-difference-in-sampling-accuracy-between-ads7253-and-ads7853

部件号:ADS7853
线程中讨论的其他部件:ADS7253

您好,

之前,ADS7253用于大规模生产产品。

现在,我们使用 ADS7853替换 ADS7253,只需更改 SPI 协议,

采样精度也变得更差。

哪些因素会影响这种差异?

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric 您好,

    感谢您的发帖。

    请进一步阐述您所看到的错误吗? 在模拟端,两台设备的输入阻抗和采样电容完全相同。 我们只希望 AC 性能能随着分辨率更高的设备变体而提高。

    此致,

    瑞安