This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:关于:Sch 审查请求。

Guru**** 2924920 points

Other Parts Discussed in Thread: INA185, ADS1118EVM, ADS1018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1069429/ads1118-re-sch-review-request

部件号:ADS1118
“线程”中讨论的其它部件:INA185ADS1018

您好,

我们设计了用于电流感应的电路。

请查看随附的 SCH 以及我们对这种设计的预期误差,请告诉我。

我们的电流感应范围为0到30A。

此致,

Hrishikesh Kamble。

e2e.ti.com/.../ADC1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hrishikesh,

    示意图回顾:

    缺少的一项是 ADC 输入上的抗锯齿滤波器。 数据表的第10.1.3节模拟输入筛选描述了筛选器的用途,请看一下,如果您对筛选器有任何疑问,请告诉我。 我会注意到,在某些特殊情况下,一个非常低的带宽放大器可能能够充当滤波器,但 INA185的情况并非如此。 您可以在数据表的“应用程序”部分或 ADS1118EVM 用户指南末尾的原理图中找到一个示例: https://www.ti.com/lit/ug/sbau357/sbau357.pdf 。 这是原理图中缺少的最关键的项目。

    错误:

    如果出现此错误,请允许我在几天内根据请求回复您。  您能否提供预期的采样率? 它有助于计算噪音。

    但是,我已经可以告诉你没有利用所有的全尺寸范围。 我的数学似乎表明您的最大电压为3V,最接近的 FSR 为+/-4.096V,因此您只使用了一半的 FSR,而您只使用了该正极范围的~73%。 将 AINx 设置为1.5V (或最大 VIN 的一半)以将此单端测量转换为单叶轮差分测量可能有助于利用 更多范围,但我不确定这是否与您的所有 mux 设置兼容。

    一般提示:

    我强烈建议在单捕获模式下使用该设备,因为它实际上使使用 MUX 在多个输入之间切换时软件流变得更容易。 您认为连续 更适合延迟,但 ADS1018的单一采样特性允许您设置配置,并在需要 等待上一个转换完成以进行连续 捕获时,开始在一个事务中进行转换。

    最佳

    Cole