This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11EVM-PDK:当输入短路时噪声层变得更差的原因

Guru**** 1817510 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L11
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1070144/ads127l11evm-pdk-the-reason-why-the-noise-floor-gets-worse-when-shorting-the-inputs

部件号:ADS127L11EVM-PDK
线程中讨论的其它部件:ADS127L11

您好,

我的客户使用 ADS127L11 EVM。  当它们将其用作单端输入时,噪声层大约为-120dB,但当它们通过终端电阻器对输入进行短路时,噪声层大约为-10dB。  请问原因是什么?

此致,

川崎吉彦津

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoshikazu - San,

    振幅显示在 DBC 中,这是相对于载波信号的。  如果将输入短路到接地,则没有“载波”,但软件会发现频谱中最高的噪声正极,并将其指定为载波。  由于噪声刺激非常低,振幅与噪声地面大致相同,因此显示的数值在 DBC 方面要高得多。

    您可以将 EVM GUI 中的数据导出到 模拟工程师计算器 中,并以 dBFS 为单位绘制数据图。  下面的示例与您在 DBC 中的结果类似,然后使用计算器以 dBFS 绘制相同的数据。

    此致,
    基思·尼古拉斯
    精密 ADC 应用