This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4222EVM:EVM 板的原理图

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4222EVM, ADS4222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1069351/ads4222evm-schematic-for-evm-board

部件号:ADS4222EVM
线程中讨论的其它部件: ADS4222

各位专家:

请问您能否提供 ADS4222EVM (LVDS)主板的原理图?

我们的客户从  此处下载了 ADS4222EVM 的原理图 (ADS42XX_58C28EVM DesignPkg (修订版 b) — SLAC459B.ZIP (6548 KB) 。 客户表示,“U2”引脚(在上一个链接中)与 数据表中指定的 ADS4222不匹配 (请将 数据表第6页上的 ADS4222封装与 ADS42XX_58C28EVM 设计包中的“U2”进行比较(修订版) b))

正如我已经检查过的那样,DBxx 和 DAxx 似乎在引脚名称之间产生了差异。 我还想知道为什么它没有被标记为与 ADS4222数据表相同的引脚名称。 请确认。 否则,请给出建议。 非常感谢。

此致,
杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰拉德:

    ADS42XX 系列由多个部分组成,因此 EVM 页面上的原理图引脚被通用命名。 请建议按照设备特定数据表中的 ADS4222特定引脚执行操作。

    此致,艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,艾米,

    感谢您的回应,我对重新打开主题表示歉意。 我只是想确认,这是否意味着我们应该假设,由于 ADS4222EVM 是12位 ADC,J8的引脚14,16,70和72不用于 ADS4222EVM 板(请参阅随附的照片)。 是这样吗?
    期待听到您的声音,非常感谢您帮助我们理解。


    此致,
    杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰拉德:

    通用命名确实让事情看起来有点困难。 引脚58,59和引脚38,39看起来像 NC 引脚。 通用原理图上的引脚60,61是 DB0和 DB1,但在 ADS4222上是 NC,这意味着不使用 DB0_1M 和 DB0_1P。 同样,通用原理图上的引脚4041是 DA0和 DA1,但在 ADS4222上是 NC,这意味着不使用 DA0_1M 和 DA0_1P。

    希望这有助于澄清问题。

    此致,艾米