This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1672:5V AVDD 与外部振荡器共享

Guru**** 2842980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1069588/ads1672-5v-avdd-shared-with-external-oscillator

部件号:ADS1672

大家好,团队

我的客户正在考虑下面所示的电源结构,但是对于 ADS1672,使用相同的5V 电源与外部振荡器存在问题。 您是否有任何避免噪音问题的建议,否则客户是否需要分离电源?

6V -> LM2940CT-5.0 -> ADS1672
                 ->20MHz 外部振荡器(用于 ADS1672)

此致,
卡兹托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuto-San,

    外部振荡器可以使用与 ADS1672相同的5V 电源供电。  ADS1672EVM 使用相同的电源,能够获得数据表性能。

    为了获得最佳性能,需要包括电源旁路电容器和良好的电路板布局。  振荡器只能直接驱动 ADS1672的 CLK 输入。  如果需要将振荡器扩展到其他设备(如主机 MCU),则应使用由独立数字电源供电的某种时钟缓冲器。

    此致,
    基思·尼古拉斯
    精密 ADC 应用