This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1296:用于 EEG 测量的 ADS1296

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1069468/ads1296-ads1296-for-eeg-measurement

部件号:ADS1296

尊敬的 TI:  

我们正在使用 ADS1296测量 EEG 信号。  

 为了更具体,ADS1296CZXGR。  

我们获得了 EEG 信号基于步进信号。看起来像在1-2秒的时间间隔内以直流电平跳转。  

因此,当我们使用相同的 HW 测量 ECG 时,我们会测量 预期 信号,它工作正常,不会出现每1-2秒的 DC 跳数。  

 我们是否需要其他配置来测量 EEG 信号?  

在数据表上, https://www.ti.com/lit/ds/sbas459j/sbas459j.pdf

它提到 我们需要 执行校准,这是否与我们的问题有关?

您是否有使用 ADS1296测量 EEG 的技术说明\指南?

此致

阿  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abed,

    欢迎来到 E2E 论坛!!!

    我已收到您的电子邮件,并将回复您的询问。

    谢谢

    -TC