This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3662EVM:编程 CDCE6214

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214, ADC3662EVM, ADC3662, TICSPRO-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1069335/adc3662evm-programming-cdce6214

部件号:ADC3662EVM
在“线程”中讨论的其它部件:TICSPRO-SWCDCE6214ADC3662CDCE6214EVM

评估板 ADC3662EVM 中的 CDCE6214能否使用 TISPRO-SW 通过用于对评估板中的 ADC 进行编程的相同 USB 接口进行编程?

谢谢,

高斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gus,

    不能,目前还没有一种直接的方法可以使用自定义设置对 ADC3662EVM 上的 CDCE6214进行编程。 只能访问预设的采样频率。

    您是否能够共享您要使用的频率以及 ADC3662的工作模式?

    最佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dan——感谢您的快速回复。

    评估板 ADC3662EVM 具有集成的10MHz 晶体。 我当时想用它作为 CDCE6214的输入,然后一个 PLL 的输出将它用作10MHz 的采样频率,另一个用于数字时钟的串行通信数字时钟(例如115200波特率)。  

    通过检查原理图,上述连接是可行的,但 为了通过 CDCE6214生成上述时钟,我必须修改其寄存器。

    如果可能,有什么想法可以实现?

    谢谢,

    高斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gus,

    我认为目前没有一种优雅的方法来实现这一点。 一种方法可能是将电线焊接到 I2C SCL/SDA 上拉电阻器上,以便强制 I2C 写入 CDCE6214。

    除此之外,我要说的是,ADC3662EVM 无法实现。

    另一种选择是订购 CDCE6214EVM。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢丹,感谢他的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何填充下图所示的0欧姆电阻器并使用 FT4232的 B 总线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gustavo 您好,

    填充0欧姆电阻器只会更改板载 FTDI 芯片访问的通信总线。 Dan 建议使用 CDCE6214EVM,这将是实现您所述规格的最佳方法。 在 TICSPRO-SW 中,您将有四条输出线路可供使用,它们可以设置为您所需的频率。

    此致,艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,艾米,

    我知道使用 CDCE6214EVM 是一种将 CDCE6214设置为满足我的需求的方法,但如何将其与  ADC3662EVM 集成以使用它?  

     到目前为止,ADC3662EVM 中的 CDCE6214能够使用固定频率运行,例如(如《用户指南》中所述),但如果需要不同的操作频率,则不需要使用固定频率。

    谢谢,

    古斯塔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,艾米,

    查看 CDCE6214EVM 并了解更多详细信息,尽管我希望只使用一个主板,但该主板将满足我的需求。

    谢谢,对我的顽固不化感到抱歉,

    古斯塔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gustavo 您好,

    这些都是好问题,我很高兴听到这将是一个可行的解决方案。 要集成 CDCE6214EVM,您需要配置 ADC,将 CDCE6214EVM 视为外部时钟输入。

    此致,艾米