This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:AFE4400和 AFE4490之间的差异

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490, AFE4400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1069943/afe4490-differences-between-afe4400-and-afe4490

部件号:AFE4490
“线程: AFE4400”中讨论的其它部件

AFE4400和 AFE4490之间的差异
1. AFE4490中的 TIGAIN [D10:d0]是 LED1 (IR)的接收电路参数。
TIA_AMB_增益[D10:d0]是 LED2 (红色)的接收电路参数。
AFE4400中的 TIA_AMB_Gain [D10:d0]是 LED1 (IR)和 LED2 (RED)的接收电路参数。
AFE4400中的 LED1 (IR)和 LED2 (红色)参数
无法单独设置。 这是可以的吗?

图55所示为 Cf_LED1,Cf_LED2,RFLED1和 RF_LED2设置为 CF 和 RF。 接收前端?
图55. 接收前端位于 AFE4490分度表中。

图55中 STG2GAIN1 (用于 LED1)和 STG2GAIN2 (用于 LED2)是否设置了 STage2-Gain AMP 的 RG。?

4.当 AFE4490中 TIGAIN_STAGE2EN1的位为“0”时,
LED1接收电路的 stage2是否被旁路?
当 TIA_AMB_GGE_STAGE2EN2的位为“0”时,
LED2的 STage2接收电路是否被旁路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    AFE4490支持单独增益模式,而 AFE4400则不支持。

    当 ENSEPGAIN =0时,LED2和 LED1信号的 RF,CF 值和第2阶段增益设置相同;这些值由 TIA_AMB_Gain 寄存器中的 RF_LED2,CF_LED2,STGE2EN2和 STG2GAIN2位指定(重置后默认)

    当 ENSEPGAIN = 1时,可以 为 LED2和 LED1信号单独设置 RF,CF 值和阶段2增益设置。 LED1的值是使用 TIGAIN 寄存器中的 RF_LED1,CF_LED1,STAGE2EN1和 STG2GAIN1位指定的,而 LED2的值是使用 TIA_AMB_Gain 寄存器中的相应位指定的。

    图55未明确描述  单独增益模式的 RF,CF 和阶段2增益设置。

    关于您的问题2,3,4,请参阅以上有关单独增益模式的说明。

    希望这一点能澄清。