This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:功耗与数据表不同

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1069616/ads124s06-power-consumption-with-different-condition-from-the-datasheet

部件号:ADS124S06

您好,

 

ADS124S0x 数据表指定了 P13上 AVDD=DVDD=IOVDD=3.3V 的功耗数据。

但这与我客户的情况略有不同。

它们的情况是 AVDD=5.0V,DVDD=3.0V 和 IOVDD=5.0V。

您是否有任何数据可以帮助您了解在这种情况下会消耗多少电流?


此致,

奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Oba,

    IOVDD 电流将取决于输出引脚所需的驱动电流(当 CS 过低时,DRDY 和 DOUT/DRDY)。  AVDD 和 DVDD 是 ADC 本身的主要电流消耗。  如果您在图43 (AVDD 电流与电源)和图47 (DVDD 电流与电源)的数据表中查看,则可以看到电源电流变化的特征。

    此致,

    鲍勃·B