This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:ADS1261激励电流准确度和稳定性

Guru**** 2503495 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1069411/ads1261-ads1261-excitation-current-accuracy-and-stability

部件号:ADS1261

尊敬的各位先生

我使用 ADS1261使用桥式压力传感器进行比率压力测量。  我正在使用 ADS122的内部激励电流为桥接器供电。  我正在使用电流感应电阻器上的放大电压降作为比率参考。   激励电流的准确度和稳定性取决于 AVDD。  我将使用5V 直流 LDO 来实现 AVDD。  感谢你能抽出时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼斯,

    激励电流源源自 ADC 内部参考,这就是为什么内部参考必须打开才能使用电流源的原因,即使您不使用内部参考作为 VREF 源。 因此,IDAC 的准确度和稳定性与内部 VREF 性能相关,而不是 AVDD 本身。

    此外,如果您使用的是比率参考,则 IDAC 精度不应太重要,因为 IDAC 源中的任何错误都应在 VREF 和输入信号中平等看到,因此可以取消。

    布莱恩