This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:为什么在 ADS114S08中,随着日期速率的降低,噪声不会降低

Guru**** 2814445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1069172/ads114s08-why-noise-not-decreased-as-date-rate-decreased-in-ads114s08

部件号:ADS114S08
“线程: ADS124S08”中讨论的其它部件

如 ADS114S08数据表中所述,OSR 的增加将有助于提高 ADC 的噪声性能

但在其数据表噪声值表中,噪声均方根值和峰值到峰值值不会随着 OSR 的增加而改变,请参见下表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    ADS114S08 (16位)的 AFE 性能与 ADS124S08 (24位)相似,因此 ADC 的噪声主要是 ADC 分辨率的量化噪声,而不是调制器/前端噪声,因此噪声不会随数据速率而变化。  具有5V 参考,5V/(2^24)= 76.29uV。  采用 PGA G=128 -> 5V/(128V/V*(2^24)=0.596uV。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回答,

    那么,量化噪声是否不受 OSR 的影响?

    76.29uV 是输入参考噪声,对吗? 那么如何计算输出参考噪声?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,量化噪声基于 ADC 内核的分辨率(16位),因此不受 OSR 影响。

    您将输入参考噪声乘以增益以获得输出参考噪声。 在 G=1中,输入和输出引用的噪声值相等。