This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8557:绝对最大额定值

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1070143/ads8557-absolute-maximum-rating

部件号:ADS8557
“线程:ABS”中讨论的其它部件

您好,

我所支持的客户有一个关于 ADS8557IPM/R 的紧急查询

 

此部件的绝对最大额定值为-18V (HVSS 至 GND)。

 

他们的问题是:

  • 在某些应用中,电源可以达到-19V。 该组件是否有与-19V 配合使用的利润?
  • 部件是否与轨对轨电源(+18V/-18V=36V)配合使用?

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了澄清铁路到铁路的问题。

    该部件是否可以使用+14V 和-20V 等电压工作。 只要不能达到36V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我们不能推荐客户解决方案违反设备绝对最高评级的生产设计。  在室温下,设备很可能会工作,但在所有情况和温度下,如果超过 ABS,肯定会出现问题。最高额定值。  

    如表所示,HVSS 和 AGND 之间的差值不能超过-18V,因此-20V 情况将不起作用。  如果 AGND 为-2V,则 HVSS =-20V 仍将在 AGND 的-18V 范围内,但不是通常情况下,AGND 不为0V。