This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3336:网站上的温度范围错误?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3336, AMC3336-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1070076/amc3336-temperature-range-on-web-site-wrong

部件号:AMC3336

您好,Team,

请允许我请求你澄清。

根据数据表,AMC3336和 AMC3336-Q1的环境温度最高可达125°C,但在“包装信息”下,最高可达85°C 下面显示的产品文件夹还指定了-40至85°C 的零件

我猜需要更正数据表中的网页和“包装信息”部分?

谢谢,致以诚挚的问候,

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Hans,

    感谢您指出这一点。  我们将更新网页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Tom,我刚刚在回复时编辑了帖子:-)

    此外,数据表还需要在“包装信息”一章中进行更新。

    感谢您的快速回复!

    汉斯