This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:从模拟器件的 LTC6951clock 发生器到 ADS42LB69的 CML 时钟输出的兼容性

Guru**** 2385020 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1069659/ads42lb69-compatibility-of-cml-clock-output-from-ltc6951clock-generator-from-analog-devices-to-ads42lb69

部件号:ADS42LB69

大家好,

对于我们的新 PCB 设计,它要求时钟从120MHz 输入到 160MHz 和480MHz 输出。LTC6951的输出是 CML 逻辑。此输出逻辑是否兼容以差分时钟输入的形式连接到 ADS42LB69。随附的 LTC6951电压级别供您参考。

此致

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussion-components-files/73/CLK_5F00_GEN.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迪维亚,

    是的,这两个设备是兼容的。 请在 LTC 设备的输出和 TI ADC 的输入之间使用交流阻隔电容器(0.1uF)。

    此致,

    罗布