This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84EVM:电流消耗

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1069812/dac38j84evm-current-consumption

部件号:DAC38J84EVM
“线程”中讨论的其它部件:DAC38J84LMK04828

你(们)好   

DAC38J84 EVM 的电流消耗是多少。

我使用的是5V 和2A 电源适配器。。。。但 JESD 连接没有发生。

在完全运行时(当 JESD 接口启动时),EVM 将消耗多少功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    功耗取决于使用模式。 有关详细信息,请参阅数据表:

    您还需要增加 LMK04828的功耗,