This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8691:ads8691内部滤波器

Guru**** 2514555 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1068132/ads8691-ads8691-internal-filter

部件号:ADS8691

为了重新设计现有模块,我们正在讨论用 ads8691替换 ADC。

我们不确定第二个订单的 LPF 是否符合我们的要求,如果团队出现延误,您能否请提供更多有关内部 LPF 的详细信息?

谢谢。

此致

斯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯文,您好!

    感谢您选择 ADS8691。 请 查看 ADS8691数据表中的图7-6,相位与输入频率,相位响应告诉我们滤波器在特定频率下的输入和输出之间的相位角度变化, 给定频率的延迟时间量可以发现是相位响应的频率衍生。  

    您是否考虑过由于实时数据采集 要求而造成的延迟? 或者,您是否在 使用 ADS8691之前使用多路复用器来切换更多信道?

    此致,

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,戴尔,

    感谢您的快速响应。

    在预设设计中,ADC 前面有一个模拟滤波器,组延迟约为5µs º,为-3dB,只有在满足实时数据采集要求的情况下,我们才希望使用 ADS8691的内部滤波器...

    此致,

    斯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯文,您好!

    我可以知道您的输入信号频率吗?

    此致,

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,戴尔,

    最大 10千赫...

    此致,

    斯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯文,您好!

    根据图7-6中 LPF 的相位响应,10kHz 时的相位偏移为-45度,这表示-12.5us 延迟。

    此致,

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,戴尔,

    谢谢,这回答了我的问题。

    谢谢

    斯文