This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:电荷注入

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1067462/ads7953-charge-injection

部件号:ADS7953
“线程”中讨论的其它部件:OPA192

大家好,团队

我们希望您能在下面就我们客户的咨询提供帮助。

因此,此 ADC 的前端包括多路复用器,通常,任何 mux 都会在选择时为每个输入注入一定的电荷量。 这是由于用于将每个信道切换至公共节点的 FET。 以一定的重复率进行注射会产生已知电流。 需要知道喷出的这种电荷才能设计驱动电路。

我们正在使用建议的运算放大器来缓冲 mux 部分和 ADC 本身之间的 OPA192,但我们希望在某些通道中输入阻抗为10k 和44微法拉。

数据表图67中的曲线是否意味着 mux 通道输入盖为150 picofarads? RC 的短路必须足够短,才能恢复喷油电压错误。 那么44uf 盖是否会产生恒定电压偏移?

此致,

丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

    是的,我认为图67意味着 cfilt = 150pF。 44uF 似乎相当大,这里的问题是44uF 容量在采集阶段不允许输入稳定到0.5 LSB,并将影响转换器的精度。  

    选择10kohm 和44uF 的具体原因是什么?

    此致,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    感谢您的回复。 根据我们的客户,

    我们需要一个低通滤波器才能进行 a/d mux。

    如果我们知道电荷喷射来自 a/d 的输入,我们可以估计10k 电阻器的电压降。 44uf 将保持输入电压恒定,充电喷射将产生电流,从而抵消10k 源电阻。 我们意识到充电喷射将取决于 mux 输入电压。 了解最坏情况的最新情况将是有益的。

    此致,

    丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

    我没有关于电荷注入量的信息,但这可能是我可以模拟的。 让我看看我能不能弄清楚一些东西。  


    此致,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    我们将等待您的反馈。

    此致,

    丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

    与团队讨论后,模拟比较复杂,但我在输入时模拟了 LPF,并检查了设备的稳定情况。 由于 OPA 在 MUX OUT 和 ADC 之间建立连接,因此解决方案不应存在任何问题,这是我的主要关注。 我知道客户担心10千欧电阻器的压降,但我认为这不会是什么问题。  

    MUX 更改在收到输入命令后发生。 然后,输入稳定的时间相对较长,即~11个时钟周期。 现在的问题是 ADC 采样盖开始起作用,而这正是我们需要处理电荷注入峰值的时候。 在 MUX OUT 和 ADC In 之间添加缓冲区将有助于实现这一点。


    此致,
    亚伦