This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:DVDD 电源电流以及如何制造 DVDD

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06, TPS797

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1069200/ads124s06-dvdd-supply-current-and-how-to-make-dvdd

部件号:ADS124S06
“线程”中讨论的其它部件: TPS797

您好,

 

我的客户对 ADS124S06有疑问。

由于板载空间的限制,他们希望使用最简单的方法为 DVDD 从5V 电压生成3.3V 电压(仅 DVDD,不包括 IOVDD)。 IOVdd=5V)。

他们认为最简单的方法就是使用一个电阻隔板。

该数据表仅显示 DVDD+IOVDD 的供电电流数据,而不显示 SPI 通信。

 

仅 DVDD (包括 SPI 通信盒)需要多少电流?

对于本设备到 DVDD,使用5V 至3.3V 的电阻器分频器是否可以接受?

或者,他们是否应该绝对使用 LDO 或分流调节器?

 

此致,
奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Oba,

    很难说出哪种方法起作用,因为所有验证测试都是使用具有低输出阻抗的稳定源进行的。  使用分压器肯定不是一个好方法,因为 DVDD 是数字的主要核心。  电流消耗将非常动态,并且很容易出现掉电情况。

    我的建议是在分流调节器上使用 LDO。  我不支持这些电源产品,但我知道它们的 LDO 封装非常小,并且接近分流调节器(TPS797)的大小。

    此致,

    鲍勃·B