This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:引脚电容

Guru**** 2763415 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1069157/ads124s08-capacitance-of-pins

部件号:ADS124S08

嗨,Bob,  

这篇 E2E 文章 说要检查 ADS124S08 IBIS 模型以获得引脚电容。
我在文本编辑器中打开了 IBIS 模型,但在 C_Pin 下的值对于所有 PINS 都是“NA”...对于两种封装类型。

您能否提供以下方面的引脚电容...?

a)模拟输入引脚
b)数字输入引脚
C)数字输出引脚

此致,
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达伦,您好!

    我们所拥有的是 IBIS 模型。  每个引脚的软件包(Pkg)值都相同。  这就是为什么它被显示为 NA。  “pkg”值仅包括软件包到芯片的连接。  压模电容(C_COMPC)是基于分析,电压范围等的值。  IBIS 模型本身用于数字和电源引脚的信号完整性。  哪些特定型号在“型号名称”下提供,它们包括:

    • 输入
    • 输出
    • 国别战略说明
    • 电源
    • 接地

    在 IBIS 模型的包装部分,您将看到哪些引脚提供了模型。  输入值将根据以下示意图计算:

    数字输出将包括在输出阶段后加载 CREF 和 Rref。  最后,IBIS 模型设计用于在各种电压供应水平下对逻辑高和逻辑低进行数字分析。  模拟模型没有很好的使用案例,因为模拟模型的动态程度要高得多,最终将由模拟输入滤波器,旁路电容等的任何外部电容负载控制。  由于模拟输入是 CMOS,我能给您的最好的是如 IBIS 模型所示的 C_Pkg 值。  如果您想包括适合的 C_COMPUp 的输入电容值。

    此致,

    鲍勃·B