This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294:未使用的模拟输入和 LVDS 输出

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1068955/ads5294-unused-analog-inputs-and-lvds-outputs

部件号:ADS5294

如果未使用部件号为 ADS5294的未使用 LVDS 输出和模拟输入,我们如何处理它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您使用 ADS5294器件。

    我们将很快答复你的问题。

    此致,

    陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您使用 ADS5294器件。

    当您尝试不使用一个频道时,

    请设置注册表(请参阅第40页上的数据表9.6注册地图)

    如 PDN_CH =1 (关闭一个通道的电源),也请查看第44页和第41页

    查看 MAP_CHxxxx_to_OUxx 选项以确定其 D15位以进行映射

    输入通道和输出针脚之间。 (另请参阅第60-63页)。

    请仔细参考数据表。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当模拟输入引脚未使用或浮动时,

    请参阅数据表第30页图44,

    INP 和 INM 都将处于 DC VCM 级别。

    谢谢!