This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4122:数字电源<可能的电压为1,8V

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1068064/ads4122-digitial-power-supply-1-8v-possible

部件号:ADS4122

大家好,

目前,使用部分 ADS41xx 系列与 FPGA 的接口,正在忙于设计和 ADC 应用。

问题是 DDR3内存必须连接到同一个插槽的 FPGA。 因此,没有机会调整电源以使用 I/O 来满足 ADC 和 DDR3要求。 这意味着我们必须决定我们将在该银行使用的电源。 目前,我们更喜欢使用1.5V。 但这意味着它不符合 ADC 的要求。 由于 PCB 上缺少空间,应避免使用电平转换器。

所以我的问题是:使用小于1.8V 的数字电源为 ADS41xx 器件供电是否可能不会出现功能问题? 在这种情况下,1.5V 足够且最匹配。

在查看数据表时,我只能找到 DRVDD 的绝对最大额定值(-0.3至2.1V)和建议的操作条件(1.7至1.9V)。

请提前感谢

基督徒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian,

    遗憾的是,使用低于建议额定值的电源会使产品处于独特的状态。 当功率如此低时,我们无法保证零件的性能和功能。 我建议将 DRVDD 电源设置为1.8V。

    此致,

    罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rob,

    感谢您的快速回答。 THAS 表示,如果没有在 该设置中使用电平调节器,就无法设计接口。 也许我们必须考虑一些不同的东西。

    此致,

    基督徒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian,

    是的,请使用电平调节器。 这是大多数其他客户通常所做的。

    此致,

    罗布